This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适当电平转换器的建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17, TXB0101, LSF0101, SN74LVC1G07, SN74AUP1T34, SN74AXC1T45, SN74AUP1G34, SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647739/suggestions-for-appropriate-level-shifters

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17TXB0101LSF0101SN74LVC1G07SN74AUP1T34SN74AXC1T45SN74AUP1G34SN74AUP1G07

我需要针对2个转换场景的电平转换器建议。 我过去使用过 TXB 和 TXS、但它们给我带来了问题。

我的第一项要求是将 SWD 调试信号从3.3V 电平转换为1.2V 至3.3V 的可选电压。

SWD 有2个信号

SWCLK 是单向的、将通过电平转换器的源极3.3V 侧上的100K 被拉低。 电平转换器的目标侧输出没有上拉或下拉电阻、并馈送高阻抗处理器输入。

SWDIO 是双向的、将通过电平转换器3.3V 侧的100K 上的电平拉高。 在电平转换器的低压侧、信号直接馈入处理器的推挽 IO。

我将使用 LSF、但现在我认为它不是正确的器件。

我的第二个要求是单向单位电平转换器。 源极为漏极开路、将上拉至1.0V 至3.3V 之间的电压。 高电压侧的运行方式需要类似于通过电阻器拉至3.3V 的开漏、但我也可以在该侧使用推挽。 我对该转换器的直觉是使用 FET、但我查看过的所有 FET 上的 Vth 都过高。

想法/建议?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohm 的 RE1J002YN/RU1J002YN/RYC002N05/RYM002N05的额定电压为0.9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压转换很简单:对于 SWCLK 信号、您可以使用具有可过压输入的缓冲器。 Vcc 介于1.2V 和3.3V 之间的唯一系列是 AUP、因此请使用 SN74AUP1G17。

    对于 SWDIO、如果两侧的器件具有足够的驱动强度、并且连接器不会引入过多的电容、则可以使用 TXB0101。 TXS 在1.2V 电压下不起作用、因此对于漏极开路信号、您必须使用 LSF0101或 FET。 (漏极开路需要在两侧上拉、信号边沿可能在100 kΩ 时过慢。)

    对于单向信号、您可以使用 SN74AUP1T34。 如果输入信号的边沿低于200ns/V、则在其前面添加一个施密特触发缓冲器。 如果您确实需要开漏输出、请在其后面添加一个开漏缓冲器(SN74LVC1G07)。 (单个 FET 可能更简单…)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我们即将发布新的1位电平转换器 SN74AXC1T45、它的工作电压范围为0.65V 至3.6V。  它现在正在采样。

    对于 SWD 调试信号、

    通过 SN74AUP1G34可以实现从3.3V 到(1.2V 到3.3V)的单向降压转换--只需将电源连接到所需的输出电压(1.2到3.3V)和输入3.3V。 该器件具有过压耐受输入、在1.2V 输出下运行时、接受高达3.6V 的输入不会损坏器件。 由于这只是一个缓冲器、因此可以使用100k Ω 电阻器将输入拉低、而不会出现任何问题。

    对于 SWDIO、是否有方向控制信号、或者它是否意外改变方向? IE 您是否需要自动双向转换或方向控制转换?

    对于开漏输出转换器,可以使用 SN74AUP1G07 --它是一个低至0.8V 电源工作的开漏缓冲器。 您还可以使用另一个 SN74AXC1T45或 SN74AUP1G34。 我可能会列出其他一些建议、但我认为这些建议是最佳选择。

    **

    我可能不会为此应用推荐 LSF (因为下拉和可能受限的驱动强度/高速线路)、但为了您将来的信息、LSF 的偏置电路应该如下所示:

    您的电路现在的连接方式会消耗大量电流、并且可能不会产生您所需的结果。 请查看我们有关 LSF 的简短视频培训系列: