This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:A/B/Y 上的双向信号

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC257A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647856/sn74lvc257a-bidirectional-signal-on-a-b-y

器件型号:SN74LVC257A

大家好、团队、

想要为客户验证 SN74LVC257A 是否支持 A/B/Y 上的双向信号? 如果不是、什么是合适的替代方案?  

我们的客户计划在 JTAG 上使用它、并想知道它是否起作用。 他提供了一个原理图、说明了他希望如何实施、我可以通过电子邮件将其发送出去。

谢谢、此致、

梁杰荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A、B 和控制引脚仅为输入、必须始终具有有效电平。
    Y 引脚为输出;只有在 OE 禁用时、它们才能连接到其他一些有源输出

    要将四个双向信号连接到两个备用目的地、请使用模拟开关(请参阅 此搜索 以及 搜索 四通道2:1开关)。