This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输入转换(上升和下降)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647692/sn74lvc2t45-input-transition-rise-and-fall

器件型号:SN74LVC2T45

你(们)好

 我们有一个较旧的设计、其中 SN74LVC2T45已用作总线收发器/电平转换器。 问题是上升/下降时间相当慢。 接近1us 的最坏情况。

我已阅读 SLLA364A 并 了解该问题。

我们已经看到了振荡、但我们可以忍受这种振荡。 当输入以200kHz 的频率变化且上升/下降时间为1us 时、电流消耗不会大幅增加。

这对器件有多大的危害?  根据 SLLA364A、 由于电流消耗增加、这是有害的、但这确实是一个大问题吗?

只添加施密特触发器会更好、但当线路是双向的时、我们无法真正做到这一点? 我们找不到任何具有真正施密特触发输入的双向电平转换器。

我希望你有某种建议,因为我想不到任何东西。

BR Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电路不是为了振荡或处理大电流而设计的;肯定会发生损坏(请参阅慢速或浮点 CMOS 输入的影响(SCBA004))。

    您已经有 DIR 信号、因此可以添加三态缓冲器/开关(-125 或-66)来断开错误施密特触发缓冲器的输出。
    除了-99之外、没有任何器件将施密特触发输入与三态输出组合在一起。