This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:有关原理图上的'EN&#39级别的问题。

Guru**** 2539130 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647470/lsf0101-question-about-level-of-en-on-my-schematics

器件型号:LSF0101

e2e.ti.com/.../LSF0101DRYR_5F00_SCH.pdf

大家好。

附加原理图、即使用 LSF0101DRYR。

下面是指网络。

+3.2V:3.2V/100mA => OLED 显示屏的电源

VDD_S:1.8V/200mA => MCU 电源  

/OLED_RST'      : OLED 显示屏的 GPIO 端口(3.3V 电平 I/O)

/OLED_RST      : MCU 的 GPIO 端口(1.8V 电平 I/O)

我有疑问。

我想连接   U6的'VDD_S'和'EN'(LSF0101DRYR)。 有可能吗?  

如果不是、建议使用可能的器件。  

此致、

全仁浩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Inho:
    您的200k Ω 电阻器位于错误的位置。 请观看此视频-其中详细讨论了偏置电路、仅需几分钟即可获得完整说明: training.ti.com/TLM-LSF-Bias

    您无法将 VDD_S 直接连接到 LSF0101系列转换器上的 EN (出于上述视频中所述的原因)、但是、您可以使用 VDD_S 驱动开漏缓冲器、然后控制 EN 引脚。 但是、这可能不是必需的、因为移除 Vref_A 上的电源会降低偏置电压并基本上关闭 LSF 器件。