This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:故障模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647371/sn74lvc8t245-failure-modes

器件型号:SN74LVC8T245

我们有一个使用 SN74LVC8T245的设计、我们正在为其开发验收测试。  在验收测试期间、可能无法以设计所需的最大频率驱动 SN74LVC8T245。  此设计将要求 SN74LVC8T245偶尔以5MHz 的频率驱动、但我们可能只能在测试过程中以~ 10K 的频率运行。  此芯片是否有故障模式允许其在10K 而不是5MHz 上切换?  如果是这样、我们是否可以测试最低频率、以确保以5MHz 的频率运行?  我们将该器件用作3.3V 至5V 的转换器、并假设正常运行意味着我们将在需要考虑的任何频率下提供可接受的输入信号。

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    该器件本质上是一个简单缓冲器链。 忽略所有系统注意事项(其中很多...)、此器件将毫无问题地驱动5MHz。 即使是直流测试也会证明器件正常工作(0V 输入= 0V 输出、3.3V 输入= 5V 输出)。

    我可以想到的唯一例外是输出端的容性负载、但我似乎无法想到线路突然获得数百 pF 电容的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!