请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647455/txb0104-uart-data-corruption
器件型号:TXB0104我已将 GSM 调制解调器 SIM900与3.3V 微控制器连接。 GSM 调制解调器要求 UART 信号电压为2.8V。 因此、我使用了电平转换器 TXB0104来实现这一点。 观察到传输的数据(AT 命令)损坏。 我在其他博客上看到、TXS0104支持漏极开路架构、因此可以解决这一问题。 我只是想确认 TXS0104是否能解决问题。