This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] sn74lvc2g08:汽车产品温度范围

Guru**** 2539130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647219/sn74lvc2g08-automotive-product-temperature-range

器件型号:SN74LVC2G08

大家好、

对于 DCT 封装、我想说明为什么目录器件温度范围是-40至125、而汽车器件温度范围仅是-40至85? 出什么问题了吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是一个错误、它得到了正确的表示。
    当-Q1器件通过认证时、它符合-40至85C 的技术规格、而目录器件最近通过了认证并具有扩展温度范围。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的及时回复。 我们正在寻找能够在105°C 以下正常工作的汽车器件。 您是否有一些 P2P 建议?
    谢谢。
    此致、
    VIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vio:

    遗憾的是、对于该器件、我们没有符合105°C 标准的 P2P。
    您可以考虑以下几种不同的选项:
    2门与非门: www.ti.com/.../sn74aup2g00-q1
    和的1门版本: www.ti.com/.../sn74lvc1g08-q1
    和的4门版本: www.ti.com/.../sn74lvc08a-q1

    希望这对您有所帮助!
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的帮助并为我提供了如此多的选择。 我将改用1栅极版本。  

    此致、

    VIO。