This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "54F86"与 National Semiconductor Parts 相关的产品检查信息

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74F86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/646747/54f86-product-checking-information-related-with-national-semiconductor-parts

这位是 Leoinnovision 的 DMSMS 研究员 Joong-hyeok Lee。
Leoinnovision 是韩国军队(陆军、海军、空军)和许多国防工业(韩华、ADD 等) PLM 机构的正式 EOL (停产)/淘汰零件经理

我正在搜索韩国海军使用的产品"54F86DMQ8" IC 的信息。

这些零件由 National Semiconductor 制造。

但我已经检查了 TI 是否收购了 National Semiconductor Inc.

因此、我向您提出了有关该器件的请求。

如果您知道器件、请告诉我有关器件的信息。

器件型号: 54F86DMQ8

器件描述: 2输入异或门

如果器件报废、我们的军方和韩国国防部希望了解有关产品 EOL (停产)的信息。

那么、您能否为我提供有关该商品的一些信息?
我需要以下数据。

-状态(活动或已停产/已淘汰):

- LCC (生命周期代码):(如果已停产,则不必键入)

-YTEOL (年至寿命终止):00年(如果已停产,您不必键入)

我们必须检查零件的状态以保持系统运行。

如果商品没有任何停产时间表、请告知我。
韩国国防部将仅将上述信息用于研究和下次购买。

如果您对我和我的公司有任何进一步的信息、请随时与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joong-hyeok、
    在 TI、我似乎没有任何"54F86"器件记录。 该器件之前是否通过 TI 购买过、如果是、是否具有上面列出的确切器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两个与器件相关的数据表。 我认为 National Semiconductor 的"54F86DMQB"与 TI 的"SN54F86"是相同的。

    请参阅两个器件的数据表。 如果"54F86DMQB"可替换为"SN54F86"、您能否提供有关器件的供货信息?e2e.ti.com/.../54F86DMQB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joong-hyeok、

    我找到了数据表。 我已要求负责这些部件的小组查看并返回给您。

    TI 的 EOL 政策可在"德州仪器通用质量指南"第20节"产品退市/停产"中找到:

    TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。 TI 努力避免产品淘汰带来的不便。 便利意味着:设备运行不足、产量较差、客户采用率受限或类似项目。 TI 的淘汰退市时间表提供比行业标准更长的交货周期。 TI 为最后一批订单留出了12个月的交货时间、并为停产产品的最终交货留出了6个月的时间。 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    National Semiconductor 于2005年向 Arrow 出售了 mil 级逻辑器件业务。   我建议与 Arrow Electronics 联系、查看他们是否仍有库存。

    54F86是一款行业标准器件。  只要封装和等级相同、它就可以替换为 SN54F86。   它与 SN74F86具有相同的功能、但 SN74F86不具有宽温度范围、也不采用密封封装或按照 mil 标准进行处理和测试。