This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至5V 的双路总线缓冲器、采用单电源

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647262/dual-bus-buffer-from-3-3v-to-5v-with-single-supply

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G125

您好!

客户正在寻找采用单电源的3.3V 至5V 双路总线缓冲器。 例如、在 SN74LVC2G125上、要输出5V、Vcc 需要为5V、最小 VIH 将为3.5V (0.7V x 5V)。 这不能用于3.3V 输入。 因此、如果您有用于此目的的总线缓冲器、请告诉我。 实际上、客户希望更换 Toshiba 的 TC7WT125FU。

此致、
Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、您好!

    我们有几个不同的选项可用于替换这次。
    我们有一个单通道器件、可使用单电源进行升压转换。
    www.ti.com/.../sn74lv1t125

    我们还有一个4通道器件、该器件也可以正常工作:
    www.ti.com/.../sn74lv4t125

    遗憾的是、我们没有双通道版本作为直接替换产品、因此希望这两个器件中的一个适用于此应用。

    最棒的
    Michael