This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:sn74lvc16t245

Guru**** 2812665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647169/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245

器件型号:SN74LVC16T245

您好!

我的客户正在设计一个必须连接到 VME 总线的 FPGA 板。

FPGA 具有1V8接口电平、但 VME 总线在5V 电平下工作。

SN74LVC 电平转换器似乎适合1V8至5V 电平之间的电平转换

我无法推导出 的是、这些电平转换器的驱动强度和高-低电平将符合 VME 标准。

您知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    VME 标准 IEEE 1014-1987提到使用了 TTL 电平-这意味着阈值如下图左侧所示:

    由于 CMOS 器件的速度、低功耗和低成本、当今使用的绝大多数器件都以正确的手动量程"5V CMOS"运行。  请注意、来自5V TTL 器件的信号输出并不总是在5V CMOS 输入规格内。  这在很大程度上取决于系统中使用的部件-- VME 总线是真正在 TTL 电平下运行(即使用过时的 BJT 逻辑),还是使用更现代的 CMOS 器件运行?  这不受标准(根据我可以找到的标准)的约束、但是每个制造商在使用 VME 总线进行设计时所做的选择。 术语"TTL"已被许多人松散地解释为"5V 逻辑"。

    此外、该标准还提到、" PCB 设计人员"应"研究传输线理论以及大多数制造商的数据表中通常未找到的驱动器和接收器的特定参数。"  它实际上并不表示每条线路上的总线最大电容应该是多少。  再说一次、这由设计人员决定。

    我认为、LVC 是此应用的理想选择(作为一个强大的5V 驱动器)、但是我必须了解更多有关其系统的信息、以便对其是否确实起作用给出一个很好的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    虽然我不是 VME 总线标准规范的专家、但我尝试浏览了一些可用的文档并找到了以下内容:

    1、电压阈值 -我已经看到它在3.3V 和5V 电压下工作、但正是我在网上的文档中找到的。

    在给定该规格的情况下、我们的器件由5V 电源供电、能够正确满足电压阈值。

    2.驱动强度:

    从下面的样子来看、LVC 器件将无法满足此规格、因为其最大额定电流为32mA。

    请注意、我们有一个 VME 总线驱动器器件:

    http://www.ti.com/product/SN74VMEH22501A

    该器件应满足驱动 VME 总线所需的规范(尽管它是3.3V、但我不确定它是否可接受、也无法从1.8V 向上转换)。  

    还有一个适用于此器件的应用手册、可能有助于客户查看。

    http://www.ti.com/lit/an/scea028/scea028.pdf

    我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的
    Michael