This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:无 VREF 时的器件状态

Guru**** 2539130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/647161/sn74gtl1655-the-device-status-when-there-is-no-vref

器件型号:SN74GTL1655

大家好、

   当 SN74GTL1655DGGR 的 VREF 降至接地时、输入和输出信号状态是什么? 器件是否会输出任何错误信号?如果 VREF 为零、则高压和低压判断电平是多少?

此致、

Dai Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    SN74GTL1655是一款模拟器件、其中不包含处理器或错误监控。

    如果器件的输入不在数据表的建议限值范围内、我们无法保证输出将执行的操作。 对于 Vref、建议的工作条件非常有限-从0.74到1.1V (取决于工作模式)。

    由于 Vref 信号将进入比较器的输入端、因此假设将0V 输入 Vref 会导致比较器输出始终处于高电平是合理的-但由于 B 侧输入也可能为0V、 无法知道哪个信号将由比较器确定为更大(由于输入失调电压)。 简而言之、输出在此状态下不稳定、我们建议在数据表建议的工作条件下运行器件。