This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74ACT04:缺少输入到输出时序信息:抖动、漂移

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74ACT04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/646783/cd74act04-input-to-output-timing-information-missing-jitter-drift

器件型号:CD74ACT04

数据表信息不足以满足我们的要求:   输入到输出延迟: 2.4ns.8.5ns @-40°C。 85°C
a)   您能否提供有关输入到输出延迟的短时间(最多10分钟)偏差的任何信息(例如抖动、最大漂移)?   
假设:VCC 和温度稳定
b)   您能否提供有关此器件的输入到输出延迟特性的信息。 例如,偏差的行为:对于给定的单个器件,偏差是恒定的,还是在某些工作条件下(例如断电后和加电后)发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CD74ACT04非常旧、由 Harris Semiconductor 创建、并于1998年被德州仪器收购。 我所说的是、我们确实支持产品并保证数据表中列出的值、但我们没有数据表中提供的数据以外的任何数据。

    您能告诉我您的应用吗? 也许我们可以找到满足您在我们现有产品系列中的要求的解决方案。