This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4521B:晶体保持高电平、无振荡

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4521B, SN74LVC1GU04, SN74LVC1G80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182239/cd4521b-crystal-stays-high-no-oscillation

器件型号:CD4521B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GU04、 SN74LVC1G80

您好!

我想知道我们是否可以获得一些帮助、因为我们将您的 CD4521B 用作分频器、但我们的晶体不会因奇怪的原因振荡。 晶体输出保持高电平。

这是我们的电路、如果我没有错过任何与数据表中的晶体振荡器电路相匹配的电路、
我们使用的晶体如下: ABLS-4.194304MHZ-B4-T

您是否有任何想法或建议、为什么要举行 Out2/IN2?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    首先、我应该说、这不是 TI 开发的器件、因此我在这里只能提供有限的信息来提供帮助。 该器件由 Harris 开发并由 TI 收购。 我将尽最大努力为我提供帮助。

    -

    根据初始检查、我认为您尝试以该器件的过高频率运行。 还有几个其他方面可以为您提供帮助、但我认为您需要一个单独的晶体驱动器来获得所需的4.2MHz 频率。

    您可能会看到有一个 SN74LVC1GU04用于单独驱动晶体。

    即使使用外部驱动器、CD4521B 也需要在5V 以上运行才能在超过4MHz 的输入下工作(4MHz 被列为 Vcc = 5V 时的最大值)。

    我可能建议首先使用 SN74LVC1G80等器件对晶体频率进行分频、然后可以在5V 电压下运行所有器件、CD4521B 的输入将仅为原来的一半、并且可以从早期的输出级获取输出。

    -

    由于晶体建议负载18pF、因此应使用的实际电容值接近14pF、尽管18pF 应产生振荡、但仅具有一些频率偏移。 此网站( 不属于 TI)有很好的解释。

    此外、R114的值应大于0以获得最佳结果-通常为1k 欧姆、但您至少应获得0欧姆的振荡(仅具有更多的振铃)。 下面的应用手册 I 链接提供了一些图像、这些图像显示了 R_S 如何影响操作、并提供了更深入的说明。

    -

    内部电路"驱动"晶体只是一个非缓冲反向器。 我觉得建议的电路有点奇怪

    在我看来、电路在所提供的配置中不会振荡:

    驱动晶体的传统电路如下:

    或者从我们关于该主题的应用手册(在振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相器)中获取:  

    我不确定是否忘记了连接/这是错误-或者该电路是否是设计用途、它不是我所熟悉的晶体振荡器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。  

    我已经尝试在  振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相 器更新晶体连接、它看起来工作正常。  

    尽管我们将在下一个原型上更改为更合适的晶体、但我仍需要执行更多测试来查看使用比数据表上推荐的最大频率更高的频率所产生的影响。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供最新信息。 我将注意到、我们应在下一版数据表中修复该图。