This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT244:输入电压容差

Guru**** 2561800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182416/sn74hct244-input-voltage-tolerance

器件型号:SN74HCT244

你(们)好

您能否确认我对输入电压容差范围的理解是否正确? 我在数据表中没有找到规格、但希望它具有与 Vcc 相同的范围。

最大值:7V

最小值:-0.5V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    具体情况在此处的"建议运行条件"表中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    感谢您的回应!

    我知道建议的条件、但由于输入端的寄生元件、我的客户正在观察一些电压过冲和下冲、您能否帮助检查绝对最大额定值是否有任何规格?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输入包括正负钳位二极管。 只要流经钳位二极管的电流被限制在20mA 或更低、输入就会超过额定电压(Vcc)。