This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:连接 Cext 引脚

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182658/sn74lvc1g123-connect-of-cext-pin

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

 在9.2典型应用中、6引脚 Cext 和7引脚 Rext/Cext 通过 一个电容器连接、然后通过一个电阻器连接到 VCC。

但在 图1中。 所需的时序电路、 Cext 被连接至 GND

 Cext 是否可以连接到 GND? 有什么影响吗?

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    Cext 引脚在内部连接到接地端、因此您可以不连接它。 它不会影响器件的运行。