This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:输出噪声可防止高速转换

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182055/txb0102-output-noise-prevents-high-speed-translation

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

我使用的是 TXB0102、发现噪声会阻止其在~1MHz 以上使用、但数据表要求 VDD 设置为60MHz (60Mbps)。

在附加的范围内、一个2MHz 方波驱动 TXB0102的输入(A1和 A2)。 TXB0102的输出(B1和 B2)被连接至一个 MSP430的独立引脚。 MSP430将这两个引脚配置为数字输入(无上拉/下拉)。 从 TXB0102输出到 MSP430输入的布线长度小于2mm、因此引脚+布线负载电容小于15pF。

正如范围显示的那样、TXB0102的一个输出运行正常、而另外一个输出看到一个尖峰并且从不稳定至0V、这防止了在~1MHz 以上使用它。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:我用  新的 TXB0102替换了 TXB0102、但问题仍然存在、因此问题不是 TXB0102损坏 。

    我还在几乎相同的电路板上尝试了相同的测试、但使用 NTB0102GF 而不是 TXB0102、问题得到了解决:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信号上有很多振铃。 我不知道其中有多少是测量伪差、但输入端的振铃可能会导致输出端的错误边沿加速器触发。 请尝试正确终止输入跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。 为了消除输入振铃、我将输入信号减慢至250kHz、并在输入端添加了一个10n 电容器。 (我知道 TXB0102不能驱动大电容器、但在该测试中 、电容器仅位于输入侧、TXB0102不会驱动它、因此我认为这是可以的。) 为了消除输出振铃、我添加了一个100欧姆串联输出电阻器。

    这些变化仍然很明显:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    可以帮助提供原理图吗?  

    [引用 userid="489776" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182055/txb0102-output-noise-prevents-high-speed-translation "]正如范围所示,TXB0102的其中一个输出正常运行,而另一个输出则会看到尖峰,并且从不会稳定到0V,这会阻止在~1MHz 以上使用它。

    请注意、60Mbps 意味着30MHz。 此外、引脚是否离电源最远? 是否在尽可能靠近电源的位置使用足够的旁路电容器? TXB 是否有任何延迟电路(RC 电路)? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 没有意识到所有引脚都有60Mbps、但30MHz 对我来说很好。  请参阅随附的 电路板布局、了解  出现问题的电路板。 请注意两个电源的旁路电容器。 无延迟电路。

    我在前面略过的一个重要细节:  断开的输出连接到2个 MSP430引脚、而工作输出仅连接到1个 MSP430引脚。 所有 MSP430引脚均配置为数字输入、根据 MSP430数据表(MSP430FR2433)、 每个引脚应具有5pF 电容(因此我之前的声明"引脚+迹线负载电容<15pF")。

    我切断 B2线迹并测量空载 TXB0102输出、问题消失了。  因此、TXB0102似乎无法处理2个 MSP430引脚的负载。 我将对此进行解释、鉴于 TXB0102数据表的" MAX 数据速率的负载电路"显示了一个15pF 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您的澄清。 除了布局之外、您还具有显示 TXB 连接到主机的完整原理图吗?

    15pF 应该是没有问题的。 但是、您是否具有 B2和 2个 MSP430引脚的连接器;它们还会增加额外的电容? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 原理图、但它可能不是很有用。 整个原理图很大、我无法分享其中的大部分内容、但总的来说、有一个芯片通过12mm 的走线驱动来自 GPIO 的 A1/A2、线路上没有其他东西。 考虑到提供的输入信号波形、您是否还需要更多的波形?

    除示波器探针外、没有其他连接器连接到 B2。 我刚刚使用差分探头进行测量以减小负载(探头规格中的负载为1pF)。 问题仍然存在、请参阅附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是比较 TXB0102和 NTB0102GF 的最后一个激励性示例。 几乎完全相同的电路板、但电平转换器不同。 在这两种情况下、MSP430以所需的16MHz 从器件接收相同的数据。 使用1pF 扩散探针测得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我理解、 因为完整的原理图会进一步帮助您。

    但是、NTB 部件在主机和驱动器强度相同的情况下未出现类似问题、这是很少见的。 它们是否都具有类似的布局以实现相似的间距?

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局几乎相同。 我刚刚测量了电路板间布线长度的差异;A1/A2布线的差值为0.7mm、B1/B2布线的差值为0.32mm。

    谢谢 Michael。 希望你在假期里不会太努力工作:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    我很乐意提供帮助:)。

    通过几乎相同的方式、您能帮助澄清任何差异吗? NTB 情况的差值是否类似?

    观察结果是否足以改变器件的状态? 是否可以在观察影响的同时将迹线进一步分开? 如果根本不可行、您是否可以在观察影响的同时尝试使用低通滤波器? 谢谢。

    此致、

    Michael。