This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:SN74AVC4T245未使用的引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182364/sn74avc4t245-sn74avc4t245-unused-pin

器件型号:SN74AVC4T245

,先生

 我们应该如何处理 SN74AVC4T245的未使用 I/O 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于该器件、建议将未使用的 I/O 端口连接到 GND。 如果这是不可行的、请参阅该器件的更新版本(SN74AXC4T245)、因为该器件上的任何未使用的 I/O 端口都可以保持悬空。 更多信息、请参阅此常见问题解答。  

    此致、

    插孔