This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS244C:输入电压容差

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182413/sn74als244c-input-voltage-tolerance

器件型号:SN74ALS244C

你(们)好

您能否确认我对输入电压容差的理解是否正确?

最大值:7V

最小值:-0.5V

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    数据表显示、输入在-1.5V 和18mA 钳位二极管电流下可能低、在 VCC 为5.5V 时可能高至7V。

    尽管数据表中不包含建议、但我建议输入保持在0V 至5V 范围内以实现正常运行(即静态低/高状态)