This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVTH16374:数据表错误?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182260/sn74alvth16374-data-sheet-mistake

器件型号:SN74ALVTH16374
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16374

你好

我想我可能在您的数据表中的一个波形中发现了错误、只需验证这确实是错误、而不是故意的。 (当我在此器件上计数时)

第11页(参数测量信息 Vcc=3.3V...) 在"电压波形传播延迟时间"下、输出从输入反相。

但是。 在第10页(参数.... VCC= 2.5V。) 输出未反相。/

此外、这不是反相器件。

我是否正确地假设这是错误?

请提供帮助。  

谢谢你。

Gady

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gady、

    这些不是器件的波形、而是术语的通用定义。 您将在我们整个产品系列的许多逻辑产品说明书中找到相同的通用定义、包括反相和非反相。

    该功能如功能表中所述:

    D 输入为高电平会导致 Q 输出为高电平、即 DFF 输出未反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys。

    感谢您的回答。

    我不认为它是反相器件、这正是我提出问题的原因。

    我在许多 TI 数据表中发现了许多相同的定义图、但到目前为止、它们都是对组件定义的正确定义、

    (即  、如果您查看相关器件 SN74AVC16374、您会发现所有相关图(在第9、10、11和12页上)均为同相图。)

    再次感谢您的帮助。