This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动脉冲创建器

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV840, SN74LVC1G123, TLV809E, TPS3700, TPS3899, TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181928/auto-pulse-creator

主题中讨论的其他器件:TLV840SN74LVC1G123TLV809ETPS3700TPS3899TPS3703

您好!

我正在寻找在上电后创建脉冲 XMS 的器件、而无需任何外部参与。 下图显示了我需要的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您需要 Σ-Δ 脉冲还是应该是脉冲序列?  我可以看到红色和绿色波形吗? 请您解释一下。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用复位 IC (例如 TLV809E、TLV840)触发单稳态(例如 SN74LVC1G123)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我需要单脉冲。 输出可以是绿线或红线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以使用以下电路-  

    TPS3700 + TPS3899

    • TPS3700 有一个 UV 和一个 OV 输入。
    • 将电源连接到 VDD 和 OV 输入 INB。  
    • OUT B 将在启动时间后置为有效。  
    • 将 B 连接到 TPS3899的 SENSE上。  
    • 当 SENSE 下降时、CTR 引脚将生成脉冲-

    • 将其馈入 INA (UV),CTS 将越过阈值一次,它将下降,因此您将在 OUT A 上获得一个信号脉冲  
    • 您可以使用 CT 引脚上的电容器来调节计时。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能用电阻器和电容器触发吗? 我尝试最大程度地减少组件。

    也许要使用  SN74LVC1G123,请将 CLRn 保持在高电平、低电平,并为 B 设置 RC 延迟,以使上升沿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Trailokya  

    我尝试尽量减少组件。 如果您知道具有过压检测器(阈值0.4-1.2V)并在超过该阈值后锁存的组件、这可能会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您可以忍受 RC 延迟不是很准确、则可以单独使用'123。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens

    如果您知道具有过压检测器(阈值0.4-1.2V)并在超过该阈值后锁存的组件、这也会对我有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav  

    我会告诉您。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav  

    TPS3703具有锁存功能、您可以将 CT 电压低于 VCT 并锁定复位。  

    您需要使用一些 RC 将 CT 电压设置为高于 VCT 的值。 此外、如果只想使用一个 IC、则需要降低单个脉冲的速度。  有关  更多详细信息、请参阅以下应用而非 www.ti.com/.../snva836a.pdf  

    此致

    Trailokya