This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:加电序列

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1183093/lsf0102-q1-power-up-sequence

器件型号:LSF0102-Q1

你(们)好

如果 VREF_B 上的 PS 不可用(意味着没有 VBIAS)但提供了 VREF_A 并且有 I2C 事务传入引脚3和4、则 IC 是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流不可能从 Vref_B 泄漏 因此 EN 将保持低电平、所有 I/O 将处于高阻抗状态。