This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:PSpice 模型

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A, TINA-TI, SN74LVC16245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model

器件型号:SN74LVC16245A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH16245ATINA-TI

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

是否有任何方法可以将 SN74LVC16245ADLR 或 SN74LVTH16245A 的 HSpice 模型转换为 PSpice 模型? 或者、您能否提供 PSpice 模型?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者是否可以将 IBIS 模型转换为 PSpice 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    您是否知道客户尝试理解的行为?  我可能会将一个行为模型组合在一起、以帮助客户、但我目前没有一个、并且可能更容易解释器件的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为 SN74LVTH16245A 构建了一个行为模型。 由于这是一个快速组合的模型、它未经过全面测试、因此请告诉我客户是否遇到了该模型的任何问题。

    ^这只是一个针对 TINA-TI 中功能性的快速测试、表明当进入高阻抗状态时、输入保持在它们之前的状态。

    e2e.ti.com/.../SN74LVTH16245A.CIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    感谢您的分享。 客户正在考虑设计 SPICE 仿真器使用的倾卸电阻器。

    此外、您能否为 SN74LVC16245A 提供行为模型?

    或者、您能解释 一下器件的操作。

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    选择阻尼电阻通常不是 SPICE 仿真活动-他们应该使用使用 IBIS 模型的信号完整性(SI)仿真器(比使用我们的 SPICE 模型更准确)来完成此操作。 SPICE 模型不会考虑器件的传输线路效应和输出寄生效应、这是 添加 阻尼电阻器的主要原因。

    选择阻尼电阻器实际上非常简单--我会考虑仿真'overkill',除非它们具有非常复杂的传输线几何形状。   ~仅需了解所用布线的特性阻抗(通常为 Z0 = 50 Ω)和驱动器器件的输出阻抗(对于3.3V 电源下的 LVC、RO = 12 欧姆、根据数据表值计算得出)。 阻尼电阻的公式为:

    Rd = Z0 - RO

    因此、在此处提供的情况下、阻尼电阻器将为38欧姆。 通常、对于数字信号上的此类阻抗匹配、接近是可以的、因此典型的33k Ω Ω 电阻器可以很好地工作。

    -

    选择这些值的绝对最佳方法是、首先像我在上面所做的那样估算值、然后在原型设计阶段测量信号并更新这些值以获得最佳结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的建议。

    遗憾的是、即使将信号插入 A 中、您创建的行为模型也不会从 B 输出

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    我收到 了客户的另一个问题。

    在所附的图中所示的配置中、应如何计算阻尼电阻? 是否可以计算 Z0_1和 Z0_2并采用电阻值较高的一个?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的介绍、我将会研究这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    [引用 userid="486590" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model/4448870 #4448870"]在随附的图中所示的配置中、应如何计算阻尼电阻? 是否可以计算 Z0_1和 Z0_2并采用电阻值较高的其中一个?[/引述]

    只有一条布线可与阻尼电阻器匹配、因为每个分支都会产生将在另一个分支上看到的反射。

    信号完整性的最佳方法是分离分支、缓冲器并匹配每条独立的线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了该问题并在该版本的模型中修复了该问题:

    e2e.ti.com/.../8726.SN74LVTH16245A.CIR

    B 通道的控制逻辑反相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    感谢您的介绍和修改!

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    我收到 了客户另外2个问题。

    1. 您是如何计算该值的?

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model/4445870 #4445870"]对于3.3V 电源下的 LVC、RO ~= 12 欧姆、根据数据表值计算得出[/引用]

    3.3V/IOL?=12欧姆?

    2.是否可以使用 TINA-TI 进行 IBIS 仿真? 客户没有 IBIS 仿真器。  

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    [引用 userid="486590" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model/4451858 #4451858"] 您是如何计算此值的?

    我在逻辑器件工作多年、我碰巧知道典型的 LVC 输出驱动强度、而不进行任何计算。

    为了获得最坏情况(最大)的输出阻抗、该值由输出 MOSFET 上的电压除以流经 MOSFET 的输出电流确定。

    对于 SN74LVC16245A:

    我建议不要使用标记过的低电流值、因为限制上的保护带将产生非常不准确的结果。

    在低 电平 Ω 下、即 V_OL / I_OL、在3V 电源电压下为0.55/0.024 = 22.9 μ A。 请记住、这是在工艺变化和整个工作温度范围内可能出现的_maximum_值。

     Ω Ω 值的一个好经验法则是取计算出的最大限值的一半,结果是11.45k Ω--根据我的经验,LVC 往往具有大约12k Ω 的典型电阻。 您不必非常精确即可获得良好的阻抗匹配-只要输出和传输线路接近、信号就应该良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    感谢您的详细解释。 我 还有3个问题。

    是否可以使用 TINA-TI 进行 IBIS 仿真? 客户没有 IBIS 仿真器。

    很抱歉这个基本问题、但为什么输出阻抗由 V_OL / I_OL 而非 V_OH / I_OH 计算?

    此致、

    Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    [引用 userid="486590" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model/4453190 #4453190"]1. 是否可以使用 TINA-TI 进行 IBIS 仿真? 客户没有 IBIS 仿真器。[/quot]

    不、TINA-TI 不是 IBIS 仿真器、我建议使用他们最喜欢的搜索引擎来查找免费的 IBIS 仿真器。 我们使用 ADS 进行仿真、但它非常昂贵。

    [引用 userid="486590" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179983/sn74lvc16245a-pspice-model/4453190 #4453190"]2. 抱歉这个基本问题、但为什么输出阻抗由 V_OL / I_OL 而非 V_OH / I_OH 计算?

    低状态输出阻抗使用低状态驱动器 MOSFET 上的电压进行计算、即电阻是电阻器上的电压与通过电阻器的电流之比、符合欧姆定律中电阻的定义。

    V_OH 是器件输出端相对于接地的节点电压、但它不是输出高状态驱动器 MOSFET 上的电压。

    如上所示、高状态驱动器 MOSFET 上的电压(红色)为 V_CC - V_OH、因此输出高状态电阻为(V_CC - V_OH)/I_OH。

    我最近在这里发布了一个解释标准 CMOS 输出的视频: 了解标准 CMOS 输出的操作

    我们在 E2E 上发布了一些有关逻辑输出的常见问题解答、请点击 :[常见问题解答][H]输出参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    非常感谢您的详细介绍。

    对此,

    Masa