This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:1.2V 至3.3V 转换

Guru**** 2812215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AVCA164245, SN74AVCAH164245, SN74AVCB164245, SN74AVCBH164245, SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182908/sn74avc16t245-1-2v-to-3-3v-translation

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVCA164245SN74AVCAH164245SN74AVCB164245SN74AVCBH164245SN74AVCH16T245

大家好、团队、

我的客户正在寻找具有以下要求的电平转换器。

-超过8个通道

- 1.2V 至3.3V 转换

总线保持功能无关紧要

 到目前为止、客户一直在使用 SN74AVCBH164245GR 进行1.8V 至3.3V 的转换。  我现在看的是 SN74AVC16T245、这是一种不带总线保持功能且具有用于控制输入的不同电源基准的 P2P。 不过、我不确定它是否是最适合的器件。 如果有更好的建议、您能告诉我两个器件-一个具有总线保持、另一个没有总线保持?

此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AVCA164245
    SN74AVCAH164245
    SN74AVCB164245
    SN74AVCBH164245

    这些是较旧的器件、控制输入以 A 或 B 为基准、没有或有总线保持。

    SN74AVC16T245
    SN74AVCH16T245

    这些器件是更现代的器件、具有更高的速度和更低的价格、控制输入以 A 为基准、没有或具有总线保持功能。