This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:参数检查

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1182893/lsf0102-parameter-check

器件型号:LSF0102

您好!

我想检查数据表中的一些参数。

在第6.8节中、我是否知道以下参数的定义?

1. tPLH 和 tPHL 的定义是什么? 假设它是上升和下降时间、对吧?

2、这里的 Vgate 等于 Vref_B、对吗?

条件下的 VIH 为输入高电平、实际的 VIH 高电平阈值是多少?

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是传播延迟;输入和输出电压通过 VM 之间的时间(请参阅图7-1)。 (请注意、LSF 是无源开关;上升/下降时间取决于驱动其输入的器件的驱动强度。)

    2. EN 引脚连接到栅极。 很明显、在这个测试中、200 kΩ 电路未被使用。

    LSF 是无源开关。 对于低于 Vref_A 的输入电压、它的行为类似于模拟开关。 对于高于 Vref_A 的输入电压、开关为开路、输出电压由上拉电阻器决定。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?