This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:SN74LVC2G04 VOH

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613820/sn74lvc2g04-sn74lvc2g04-voh

器件型号:SN74LVC2G04

大家好、团队、

对于3.3V 应用、最大 VOH 为 0.5V@24mA、 但 ASIC VIL 为0.3V、因此存在风险。

您能否共享此器件的内部电路? 当 IOH 不同时、为什么 VOH 不同? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于允许的范围内时、输出 MOSFET 的行为非常类似于电阻器、因此实际的 VOH 以线性方式依赖于电流。
    (请参阅3.3V 电源电压下数字集成电路的输入和输出特性图16 (SZZA010)。)

    CMOS 输入的输入阻抗约为无穷大、因此实际电流约为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、
    SN74LVC2G04的输出是典型的推挽式 CMOS 反相器。

    当输出驱动为低电平时、电流将灌入器件并通过单个 N 沟道 MOSFET。 该 MOSFET 将具有相关的内部电阻、这将产生压降。 在您列出的情况下、24mA 的压降为0.5V、根据欧姆定律、我们可以计算出输出电阻、即0.5V/24mA = 20.83欧姆。

    输出电阻应在1mA 至24mA 范围内始终接近该值。 我能不能问您的应用为何需要24mA 的恒流驱动? 大多数逻辑应用的电流小于1uA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    谢谢、这是一个推挽式 COMS 逆变器。 我的应用具有非常小的电流驱动。 我只想知道内部电路是什么以及如何计算电阻器、现在我知道了、谢谢

    此致、

    南方