This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:CD4050B 的输入阈值-迟滞?

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, CD40106B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613955/cd4050b-input-thresholds-of-the-cd4050b---hysteresis

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: CD40106B

尊敬的所有人:

我正在尝试正确理解 CD4050B 十六进制缓冲器 IC 的数据表。 它提供15V 电压并通过100nF 电容去耦(未在原理图中显示)。 输入 D (引脚9)被连接至一个电位器、这样一个介于0V 和15V 之间的电压被施加到引脚9上。 在引脚10上、我根据其输入(引脚9)测量输出。 目的是查看输出更改其状态时的阈值电压。

根据数据表(表6.5)、我的理解:

输出从高电平变为低电平:

输入电压低于4V 时

输出从低电平变为高电平:

输入电压为11V 时

但是、我的测量结果表明、在输入电压为7V 时、输出会改变其状态(对于低到高以及高到低的情况)。 这意味着 CD4050B IC 上没有迟滞行为。

我是否正确理解 CD4050B 没有类似行为的迟滞? 如果是、我如何解读表6.5中的值?

谢谢你。

在相关图形下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    简而言之、该器件在输入上没有迟滞。  您需要一个施密特触发输入器件(例如 CD40106B、施密特触发输入反相器)。

    我相信您的困惑源于定义问题。

    VIH 和 VIL 被定义为有保证的"高输入"和"低输入"值----也就是说,如果您的输入电压等于或大于 VIH,那么该器件会将该输入识别为逻辑高电平。 它们不指示开关阈值。

    阈值电压(即您测量的电压)通常称为 VT。 该值通常不在数据表中定义、因为您不应在接近阈值的情况下运行 CMOS 输入(这可能会导致器件损坏、功耗过大和不可预测的结果)。 通常、该值约为电源的一半。

    您将在具有迟滞功能的器件(称为"施密特触发输入"器件)中找到三个额外的值、分别为 VT+、VT-和 ΔVT。 这些值分别表示从低到高的开关阈值、从高到低的开关阈值以及迟滞值。 如果您在数据表中看到这些值、则器件具有真正的施密特触发输入、这些输入具有指示的迟滞。