This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:查找迟滞值@ VCC=3.3V

Guru**** 2512775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612648/sn74ahc1g14-looking-for-hysteresis-values-vcc-3-3v

器件型号:SN74AHC1G14

大家好、团队、

我的一位客户正在寻找3.3V 电源电压的迟滞值 VT+和 VT-。 您能为我们提供这方面的价值观吗?

非常感谢您、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    这些值在数据表的"3V"行中提供。 由于大多数3.3V 电源不是完美的、并且可能有显著的变化、我们在此给出了最坏情况下的值、这些值应该用于新设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *****
    主要问题是、如果电源电压介于3.3V、3.3+5%(3.465V)之间、则确保检测到高电平。 我们在 Excel 上执行了线性化和内插二阶函数:

    VCC=3.3V --> VT+,最大值=2.38V/2.387V
    VCC=3.465V -> VT+、max = 2.482V/2.495V

    一般而言、它们需要 TI 确认允许内插这些值并从哪个点或相关使能点推导出 VCC=3.3V 或3.465V 的迟滞值。

    我们能否为其提供一个值、从而保证检测到逻辑高电平、或者至少在故障概率低的情况下提供该值?
    *****

    使用线性内插将产生安全假设值、即我们可以保证在这些值内运行。 您应该只使用3V 和4.5V 值来获得这些结果:

    3.3V 时、VT+、最大值= 2.39V
    3.465V、VT+、max = 2.4945V