This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:Vccb 连接

Guru**** 2394505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613196/sn74lvc8t245-vccb-connection

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCC3245A

尊敬的技术支持团队:

我想替换 SN74LVC8T245、而不是 TC74LVXC3245FS。

TC74LVXC3245FS 的23引脚为 NC、   但 SN74LVC8T245的23引脚 为 VCCB。

是否可以打开  SN74LVC8T245的23引脚?  

SN74LVCC3245A 是否 更适合替代?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD、

    我使用交叉参考工具来比较 Toshiba 器件、而 LVCC3245A 是其直接替代产品。
    我继续比较了数据表和 Vcca /vccb、它们与 TI 等效产品非常相似(TI 稍好一些)。
    由于 Vcca 和 Vccb 可在整个1.65至5.5V 范围内工作、因此 LVC8T245也可正常工作、并且具有更好的驱动能力。 如果原理图和布局如此完成、NC 引脚可保持悬空、因为1和2引脚之间将存在内部短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢你的答复。

    我确认您的意见。

    >如果原理图和布局如此完成,NC 引脚可以保持悬空,因为1和2引脚之间将存在内部短路。
      LVC8T245引脚的⇒23和24为 VCCB 。 两个引脚是否都是内部短路?

    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTD、

    Vccb 引脚在芯片上短接、可以将23保持悬空。