This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G57:SN74LVC1G57

Guru**** 2387870 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G57, SN74LVC1G97, SN74LVC1G58, SN74LVC1G99
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613603/sn74lvc1g57-sn74lvc1g57

器件型号:SN74LVC1G57
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G97SN74LVC1G58SN74LVC1G99

TI 器件 SN74LVC1G57未为我提供真正的2输入或门组合、仅提供具有反相输入的或门、因此我无法使用此器件。

我找到了半零件 NC7SZ57、它为我提供了我需要的所有组合:OR、AND、XNOR

TI 的半零件交叉参考是什么... TI 网站上说这是 SN74LVC1G57、但它不正确、因为该器件不能为我提供 true 或 gATE。

无论如何、另一个问题:您能找到一个在一个封装中具有专用 OR、AND、XOR (XNOR 也很好)并可与+3.3V 和+5.5V 的 VCC 配合使用的单个器件吗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G57和 NC7SZ57具有相同的行为。 两个都不能实现 true 或 gate。

    您可以在 NC7SZ57数据表中找到或门、因为该数据表是由 NC7SZ57和 NC7SZ58共享的。

    对于或门、请使用 SN74LVC1G58或 SN74LVC1G97。
    对于 XOR 门、请使用 SN74LVC1G58。

    较大的 SN74LVC1G99支持所有门。