This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:关于 SN74ALVC164245缓冲器-内部串联电阻器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613400/sn74alvc164245-regarding-sn74alvc164245-buffer---internal-series-resistor

器件型号:SN74ALVC164245

您好!

我发现 SN74ALVC164245缓冲器最适合我的应用。  但遗憾的是、该缓冲器不具有内置的内部串联电阻器。  我们将此缓冲器用于外部总线接口、控制线和时钟信号。

由于其快速边沿速率、即使在阻抗受控布线为45至55欧姆时、我们也会看到大量反射。  在没有任何外部终端的情况下、我们可以看到非常高的过冲和下冲。

我正在寻找内置内部串联电阻器的 ALVC 系列缓冲器。  还有其他 LVC 和 LVCR 缓冲器、它们不符合我的噪声容限和轨电压要求。

您能否告诉我、ALVC 系列中是否有任何具有内部串联电阻的器件?

这实际上会在我们的设计中节省大量的电路板空间。

此致、

Archana Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Archana、
    遗憾的是、ALVC 系列中没有任何具有内部电阻器的器件。 最接近的匹配项是您刚才提到的 LVCR 器件不起作用。