This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:SN74AHC595PW 应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/613269/sn74ahc595-sn74ahc595pw-application-question

器件型号:SN74AHC595

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们使用 SN74AHC595替换 NXP 74AHC595。

原理图如下所示

SH-PoE 的 LED 在手动复位期间随机显示。

MR=SN74AHC595 SRCLR

但手动复位后可以正常显示。

我们的理解是寄存器被清除。

但实际上有随机输出。

我们有断开输出负载的情况、但仍然有相同 的现象

您能帮助解释这个问题吗?

谢谢!!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    SN74AHC595器件包含一个8位串行输入/并行输出移位寄存器、该寄存器为8位 D 类存储寄存器提供数据。

    因此、"移位寄存器被清零"意味着只有移位寄存器被清零;您仍然需要运行一个时钟来使其在输出端可见(如图1所示)。

    Nexperia 的74AHC595的行为方式相同: