This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104 "IOH"规格问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612475/txb0104-txb0104-ioh-spec-question

器件型号:TXB0104

你(们)好 团队。

在检查 TXB0104规范时没有"IOH"指示。

我想知道 TXB0104的"IOH"规格。

您可以检查一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB0104的额定工作负载为20uA (最大值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    但我想知道最小值/典型值/最大值的范围、而不是最大 IOH 的范围。
    是否可以进行检查?

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流不是由 TXB 决定的;它取决于您在输出上施加的负载。

    当没有任何东西连接到输出时、最小 IOH 为0A。
    典型的 IOH 是您连接到输出的任何输入的实际泄漏电流。 (20 µA 限制意味着您必须连接 CMOS 输入。)