This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104波

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612676/txb0104-txb0104-wave

器件型号:TXB0104

尊敬的 所有人:

   我们在其中一个定制板中使用 TXB0104电平转换器来转换 SPI 3.3<->5V

   如下图  所示、您可以看到绿色是不是正常波形的 MISO 波,您能否 解释导致错误波形的原因? 谢谢~。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎有一个连接到 M3MISO 的上拉电阻器。 TXB 系列转换器不应使用上拉或下拉电阻器。 如果出于某种原因需要使用此转换器、请切换到 TXS 或 LSF 系列转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的

    很抱歉、我忘记了告诉您连接到 M3ISO 的上拉电阻已从此板上移除。 但波形仍然不正常。 您能帮您解决这个问题,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很好、因为看一下波形、我有点困惑。 它看起来像是驱动线路为低电平--线路上是否有任何其他连接与波形#4相关的东西?