This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:如何使用 TXS0206A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612837/txs0206a-how-to-use-txs0206a

器件型号:TXS0206A
主题中讨论的其他器件: AM3354

您好!

我的客户正在考虑使用 TXS0206A 器件。 但它的用例不是电平转换器。

 在我客户的系统中、主机处理器(AM3354)与 SD 卡之间的距离很长。 它超出了 SD 标准的接线限制。

我的问题如下。

1) 1)、因此客户希望通过在主机处理器和 SD 卡之间插入 TXS0206A 来延长距离。 关于电源、客户对 VCCA 和 VCCB 都使用3.3V 电压。 最大时钟为55MHz。 SD 卡总线速度一直到高速。  此用例是否有任何问题?

2) 2)根据 TXS0206A 的数据表、 它被写入以下内容。

  SDIO 线路包含一个基于半缓冲自动方向感应的转换器架构、此架构不需要一个方向控制信号来控制 A 至 B 端口(或者从 B 至 A 端口)的数据流方向。

 这是否意味着主机处理器不需要控制信号方向?

请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    从理论上讲、该芯片可以实现客户所想到的缓冲、它实际上更多地是读取 SD 规格并确定长度距离为何存在的问题。 您是否超出了标准器件驱动程序的基本非缓冲特性、这种情况下可以进行缓冲。 或者长度规则是否由于某种逻辑原因而存在? 即、以半双工模式运行的以太网需要最大的电缆长度、因为由于时间偏移和运行速度相似、它无法处理信号在物理距离处的偏差、并会引入误差。 我对这些标准不熟悉、无法确定您在哪种情况下操作。 更有可能、我敢打赌、您想要的缓冲完全没问题。 此外、请不要忘记、如果您需要、您可能也可以为此应用使用缓冲区。

    为了回答您的第二个问题、是的、这是一个自动感应双向芯片。 你不需要控制方向、它将自己完成、技术太棒了!

    如果您的问题得到了解答、请使用绿色按钮验证以下解决方案! 如果没有、您还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Nick