This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC93:CD74HC93问题

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612075/cd74hc93-cd74hc93-question

器件型号:CD74HC93

大家好、

客户正在使用 CD74HC93。 他使用 4位纹波计数器。 Q0引脚连接到 CP1引脚。

输入通道为 CP0引脚。 VCC 为5V。 该原理图位于附件中。  

现在、客户希望验证 数据表的真值表。 根据真值表 、我 绘制了 Q0~Q3波形。  

请检查附件。 但我不知道输入脉冲 信号波形与 Q0~Q3输出波形之间的关系。

您是否会向我发送输入脉冲信号波形? 然后、我将知道输出信号在 上升沿或下降沿开始反向  

输入 脉冲信号的振幅。  

 输入 脉冲信号的频率范围是多少?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    首先、我建议不要将电容器放置在标准 CMOS 输入端(如 CP1\和 CP0\)。  这会导致缓慢的边沿、从而导致振荡和错误的输出。  如果需要进行输入信号滤波、则应单独进行滤波、CMOS 输入只应提供清晰/快速的边沿逻辑信号。  如果您在开发滤波器电路方面需要帮助、请告诉我相关要求、我很乐意为您提供帮助。

    数据表中列出了最大保证工作频率-在5V 时、您可以在室温下输入30MHz、在-40C 至85C 范围内输入24MHz、在-55C 至125C 范围内输入20MHz。  更高的频率可能起作用、但并未明确保证、这就是数据表将这些频率显示为"最小值"的原因。

    当器件首次初始化时、所有输出将为低电平。  当在时钟输入上检测到第一个高电平到低电平转换时、输出将变为高电平、然后将跟随您绘制的波形(假设您的电路配置正确)。  如果您更改绘图上的标签 Q0 ->输入、Q1 -> Q1、Q2 -> Q1和 Q3 -> Q2、则您将获得一组精确的波形。

    上面显示的原理图并不能告诉我任何信息-您只标记了信号线、因此我无法知道器件连接了什么、引脚如何连接在一起、甚至是驱动任何负载或接收任何信号。  如果您希望我在改进原理图方面提供帮助、我需要查看每个引脚上发生的情况、包括驱动它们的器件以及驱动它们的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回复。

    Q1:对于客户的原理图、输入是 CPO 引脚。 是这样吗?

    Q2:"Q0 ->输入、Q1 -> Q1、Q2 -> Q1和 Q3 -> Q2"是什么意思? 您会详细解释一下吗?

    Q3:您是说输出波形将在输入时钟的下降沿发生变化?

    Q4:对于绘图波形,Q1=2*的周期为 Q0的周期。  Q2=2*Q1的周期。  Q3=2*Q2周期。

    我想验证 Q0的周期是否是输入 脉冲周期的2 *。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:对于客户的原理图、输入是 CPO 引脚。 是这样吗?

    该器件的输入位于 CP0\、但给定的原理图未配置为4位分频器- CP1\必须连接到 Q0、如数据表所示。  

    Q2:"Q0 ->输入、Q1 -> Q1、Q2 -> Q1和 Q3 -> Q2"是什么意思? 您会详细解释一下吗?

    Q3:您是说输出波形将在输入时钟的下降沿发生变化?

    Q4:对于绘图波形,Q1=2*的周期为 Q0的周期。  Q2=2*Q1的周期。  Q3=2*Q2周期。

    我想验证 Q0的周期是否是输入 脉冲周期的2 *。

    我相信、图像将有助于消除这种情况:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的帮助。

    对于客户的原理图、Q0连接到 CP1。 根据您的建议、删除 CQ3和 CQ4、则正确吗?

    对于上面的波形、没有 Q3波形。 Q3波形如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    移除 CQ3和 CQ4后、显示的电路将是正确的。

    Q3的波形将是 Q2除以2 -与 Q2除以 Q1除以2相同、Q1除以 Q0除以2、Q0除以输入信号除以2。