This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT245B:SN74LVT245B 的上拉电阻器?

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612831/sn74lvt245b-pull-up-resistor-for-sn74lvt245b

器件型号:SN74LVT245B

您好!

我想在输入侧添加5V 的上拉电阻器。

您可以帮助我选择上拉电阻器值限制吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 表 kΩ 了20 μ A 的理论最大泄漏电流、因此为了防止电阻器上的压降过大、它必须小于85k Ω。 (请参见《选择合适的上拉/下拉电阻器》(文献编号:SLVA485)。)

    如果上拉电阻器只是实际信号源不存在或尚未上电时的备用电阻器、则无需降低电压。 kΩ kΩ 值、如68k Ω 或47k Ω。

    但是、如果您使用开漏输出来驱动信号、则可能需要使用较低的值、具体取决于您需要实现的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guru、

    感谢您的快速响应。

    我不使用高阻抗状态。

    我已经在输入侧选择了10Kohm 上拉电阻器(5V 电源)。