This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G04:将 SN74LVC3G14DCUR ICC 更改为高电平、Vcc=5V、输入电平=3、3V

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G14, SN74LVC3G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612839/sn74lvc3g04-sn74lvc3g14dcur-icc-to-high-with-vcc-5v-and-input-level-3-3v

器件型号:SN74LVC3G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC3G14

您好!

我想使用 SN74LVC3G14作为电平转换器。 (VCC=5V)

-         当我将输入设定为5V 电平时、一切都正常(ICC = 55uA)

但是         、当我将输入设置为3、3V 电平时、IC 每通道需要大约11mA、为什么?

测试:

(3个端口= 0V、0端口= 3、3V ->~0、055mA)
(2端口= 0V、1端口= 3、3V ->~11mA)
(1端口= 0V、2端口= 3、3V ->~22mA)
(0端口= 0V、3端口= 3、3V ->~33mA)

-        (额外)电流流入 Vcc、而不流入输入

-        没有输出电阻器、电流 I (OUT)=0mA

-         PCB 上的引脚排列正常、因为对于5V 输入、一切工作正常!

-         我还在同一 PCB 上使用„74HC3G14“(N试验 实验)对其进行了测试,这一个测试非常有效

-         我还使用 SN74LVC3G04对其进行了测试,这也是与 SN74LVC3G14相同的问题!

我         在不同的 PCB 上测试它,这是同样的问题!

其他测试

-         Vcc = 3、3V =输入电平= 3、3V -> ICC =~0、055mA 在任何输入电平上均不独立、工作正常

-         Vcc = 4、5V >输入电平= 3、3V -> ICC =~1mA、每个输入通道为高电平!

标记代码列表"14CZ"(SN74LVC3G14DCUR VSSOP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "建议运行条件"表显示高电平的输入电压必须高于3.5V

    无论如何、如果输入电压不靠近 VCC、两个输入晶体管都会部分导通并将 VCC 对地短路;请参阅 LVC 特性信息(SCBA011)的图7和8:

    (此图的条件是 VCC =3.3V;没有5V 的文档、但您已经观察到了这种情况的发生方式。)

    所有 CMOS 系列都会发生这种情况。

    要进行电平转换、可以使用具有 TTL 兼容输入的系列(例如、AHCT、其影响较小)、或使用实际的电平转换器件。

    您需要什么驱动强度和频率? 逆变器是否确实有必要?