请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G14 主题中讨论的其他器件: MSP430G2001
我们在故障处理电路中使用 SN74LVC2G14。
我们为此使用了一个单独的低功耗5V 电源电路。
两个施密特触发器中的一个用于生成 频率约为10kHz 的时钟脉冲、
我们使用100K 反馈电阻器和2n2电容器连接到 GND 来实现这一点。
现在要点:
这个小电路的电流消耗大约为15mA、我们已经尝试将电路构建为杯子、
VCC 的100N 陶瓷去耦、另一个施密特触发器的输入连接到 GND。
根据数据表、电流消耗应约为1mA