This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245 -有关数据表的查询(噪声容限)

Guru**** 2813005 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612512/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245--query-regarding-datasheet-noise-margin

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

我使用 SN74LVC8T245电平转换器进行电压转换 VCCA= 3.3V 和 VCCB = 5V。

数据表中的任何地方 都未提及3.3V 至5V 的 VOH 和 VOL 电平。
对于 VCCA 和 VCCB 电平、建议的值仅持续到4.5V。

对于 VCCA=3.3V 至 VCCB=5V、您能建议 VOH (最小值)和 VOL (最大值)值吗?反之亦然?

提前感谢您。

此致、
Ananthesh

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    3V 和4.5V 值表示3.3V 或5V 电源的最坏情况(超出容差约10%的情况)。 在设计电子系统时、强烈建议在最坏的情况下进行设计。 除非您的神话般电源永远不会低于3.3V 或5V、否则我建议使用 VOH 和 VOH 的给定值

    VOH (5V)= 3.8V

    VOH (3.3V)= 2.4V

    电压(3.3V 和5V)= 0.55V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的快速回复。

    这些是 VCCA=VCCB 时的值?
    但在我们的案例中、VCCA=3.3V 和 VCCB=5V .VCCA 不等于 VCCB (不用作缓冲器)。

    您能不能在值不同时建议该值(VCCA 和 VCCB 不同并充当电平转换器)。



    此致、
    Ananthesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthesh、您好!

    VOH 和 VOL 将相对于测量输出的一侧的电源。 使用不同的电源不会改变输出 VOH 和 VOL

    简而言之、如果您的输出以5V 驱动100μA Ω、则使用4.9V 作为 VOH 、使用0.1V 作为 VOL。 如果您的输出在3.3V 时驱动100μA μ A、则使用3.2V 作为 VOH 、 使用0.1V 作为 VOL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys。

    感谢您的支持。

    这 将解决我的问题。

    此致、
    Ananthesh