This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:I2C 通信问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612806/txs0108e-i2c-communication-issue

器件型号:TXS0108E

您好!

我使用 TXS01018E 将 I2C 线路从1.8V 转换为3.3V 电平。

我们观察到通信不是那么一致。 转换器两侧都没有上拉电阻。

如果我想调整上升时间、如何选择外部上拉电阻器?

此致、

Jenitt Maria Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenitt、
    建议最大限度地缩短 TXS0108E 3.3V 侧的布线长度和电容、以满足您的应用需求。 如果已经完成此操作、您还可以在3.3V 侧添加外部上拉电阻器以提高上升沿速率。 我建议从10kohm 电阻器开始、然后按您的值进行计算。