This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:关于 SN74AVC16T245的输入和输出

Guru**** 2530070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612423/sn74avc16t245-about-the-input-and-output-of-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVC16T245

降级器、

 OE 有效情况、即 A - B DIR 控制的方向

1、输入是否为高阻抗 、是否可以设置总线?

2、如果 CAN、在高阻抗条件下的总线、B 总线输出电平为高、低或高阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cris、

    您询问的内容不清楚、但这是用于使能的低电平有效器件。 当 OE 为低电平时、器件激活、然后有两种可能的运行模式:

    1) DIR 为低电平、它将 B 通道发送到高阻态、以便它们在输入和数据传输从 B 传输到 A 时起作用。A 通道将是低阻抗输出。

    2) 2)或者、如果 DIR 保持高电平、则 A 通道被发送到高阻态、并作为输入、以便数据从 A 传输到 B。B 通道将是低阻抗输出。

    有关更多信息、请参阅下表:

    如果您的问题得到了解答、请使用下面的绿色按钮验证答案! 如果您仍有更多问题、请将其发送给您、我很乐意为您回答。  

    此致、

    Nick