This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:GXU 和 ZXU 封装之间有何区别?

Guru**** 2540620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/607023/txb0104-what-is-the-difference-between-gxu-and-zxu-packages

器件型号:TXB0104

数据表多次提到 GXU 和 ZXU、并显示它们是等效的。 但是、似乎只有 ZXU 是可订购的后缀、因此 GXU 可能是不再提供但未从数据表中删除的旧后缀? 您能告诉我 GXU 和 ZXU 之间的区别吗、尤其是功能上的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    你是对的。 它们在某一点上都可用、但现在 ZXU 是可用的可订购封装。 它们具有与数据表中所示相同的引脚排列、并且数据表末尾的机械制图中提供了 ZXU 封装焊盘图案。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢、Michael!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴能提供帮助!

    继续使用这些论坛、以便我们可以为您提供帮助、并查看我们的新逻辑常见问题解答页面、链接如下:

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个有关此 MicroStar Junior BGA 封装的相关问题。 是否有涵盖 Microstar Junior BGA 系列中所有封装和焊球图案的文档? AN-1112显示了 DSBGA 封装的这种情况、但我看不到 Microstar Junior (甚至非 Junior) BGA 封装的等效情况。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、
    其中一项可能涵盖您所关注的内容:
    www.ti.com/.../scet004.pdf
    www.ti.com/.../ssyz015b.pdf

    遗憾的是、这些文档通常由不同的人出于不同的原因而制作、因此它们并不完全标准化。 我们还有一个封装页面、您可以在其中找到有关封装的更多信息(http://www.ti.com/packaging)