This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4050B:从15V 到5V 的逻辑转换

Guru**** 2534400 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4050B, CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611887/cd4050b-logic-conversion-from-15v-to-5v

器件型号:CD4050B
主题中讨论的其他器件: CD4504B

大家好、我需要为我的应用将15V 逻辑转换为5V 逻辑。 我看到两个看起来可以实现这一目的的 IC CD4050B 和 CD4504B、请查看数据表。 两者都能进行15V 至5V 的逻辑电平转换是否正确? 如果是、两者之间是否有任何偏好? 我看到传播延迟不同、但无论如何我不需要太快的东西、因此两个芯片中的延迟看起来都可以接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    我已通知相关的应用工程师、他们将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rohit、

    您可以使用这两种方法。 我会推荐 CD4050B、因为它似乎具有稍好的功率能力、而且重要的是、文档的形状似乎更好。

    如果您的问题得到了解答、请点击下面的绿色按钮进行验证! 如果您有其他问题、请随时发送。

    此致、
    Nick