This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A:上电斜升速率

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612108/sn74lvth16245a-power-up-ramp-rate

器件型号:SN74LVTH16245A

您好、支持团队、

μs 上述器件的数据表、加电斜升速率的规格为200 μ A/V 或更高。
μs 斜升速率小于200 μ A/V 会发生什么情况?

1.大电流仅在电源电压上升至指定值的期间内流动。
2.会发生闩锁或击穿。
任何其他事情都将发生。

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tachibana-San、

    恐怕我没有违反加电斜升速率的结果数据、但我可以推测我们采用该规格的原因。

    总线保持器件上的每个输入都有一个弱锁存器、用于将输入保持在有效逻辑电平。  锁存器本质上是一个反馈电路、如下所示:

    红色突出显示的是添加到正常 CMOS 输入的电路、以产生总线保持锁存器。

    如果电源缓慢斜升、这两个器件的阈值可能会因工艺变化和低电压运行(低于额定工作电压)而有所不同。  如果阈值不同、该电路将成为振荡器、并会导致过多的电流消耗

    我认为这是电源斜升速率规格的原因。

    μs 简化这一过程、我们无法支持超出数据表值的应用-因此、如果在斜坡速率低于200 μ A/V 的系统中使用此器件、我们无法保证其运行情况。