This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245输出干扰问题

Guru**** 2526940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/612023/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245-output-glitch-issue

器件型号:SN74LVC16T245

大家好、

我的客户正在评估我们的 SN74LVC16T245。 加电期间发现一些异常输出干扰、原理图如下所示:

X_DATAx、X_DATA_Ox 和 X_DATA_DIR 由 CPU 的 GPIO 控制。 CPU 将在电源设置和稳定后200ms 输出这些 GPIO 信号。

VCC 电源(B 侧)将在 VCC33 (A 侧)之前设置。 在此 阶段、输出 侧(A 侧) 将输出如下所示的异常脉冲 (Pls 请注意、在这种情况下、输入侧(B 侧)保持低电平):

  

客户想要了解这种干扰的根本原因、您能否在客户修复设计之前帮助解释这种异常脉冲衰减? 非常感谢。

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当任何 VCC 接地(Ioff)或所有 VCC 均处于建议的工作条件下时、该器件才处于明确定义的状态。

    当 VCCA 处于无效范围内(即0V 至1.65V 之间)时、会发生该干扰;很明显、某些信号尚未使用正确的开关电压电平。

    控制信号(DIR 和 OE)以 VCCA 为基准、因此您应确保首先上电的电源交换 A 侧和 B 侧。