This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:I2C_TEST

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611551/txb0102-i2c_test

器件型号:TXB0102

您好!尊敬的:

我对下面列出的项目有疑问。

需要在 FPGA 和 DUT 之间设计电平转换器。 DUT 将是 I2C 器件。 FPGA 的电压电平(Vccb)设置为3.3V、但 DUT 侧的电压必须在1.65V 至5.3V 之间进行调节。 这需要使用 DUT 进行一些测试。

为此、我制作了原理图(图1)、其中使用2个独立电平转换器(TXB0102- U1、U2)来涵盖 TXB0102–Vcca < Vccb;1.65V< Vccb < 5.5V;1.2V< Vcca < 3.6V、第二个转换器的电压需要调整为1.65V 至5.3V。

该原理图是否可以正常工作。 如果否–原因。

感谢您的推动。

图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I²C Ω 需要开漏信号。 您必须使用 TXS 或 LSF 转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dragomir、

    从 TXB 数据表的第8节中、Clemens 击中了头部的钉子:

    "如果要进行开漏信号转换,请参阅 TI 的 TXS010X 产品。"

    最好的爬梯
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。