This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:查询辐射数据

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A, SN54LVC14A, SN54LVC14A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611713/sn74lvc14a-enquire-on-radiation-data

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件: SN54LVC14A、 SN54LVC14A-SP

尊敬的先生/女士:

我对 SN74LVC14A 的 感兴趣是它在1.65V 至3.6V 的 VCC 下运行 我正在查看  是否对 SN74LVC14A 执行了辐射测试?

 在数据表 中  、除了 SN74LVC14A、SN54LVC14A 之间的电气/工作温度性能不同之外、我注意到还有一个航天级器件:SN54LVC14A-SP。

是来自示例技术节点的 SN74LVC14A、SN54LVC14A、SN54LVC14A-SP 吗? 是否可以跨上述航天和工业等级进行阅读?

我还注意到、这三个部分的 FIT 率相同。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    这些器件的资质差异很大。 此外、两者之间的封装也非常不同、原因与恶劣条件容差特别相关。
    如果您需要空间受限的器件、最好使用您提到的 SN54LVC14A-SP。
    我们不保证 SN74LVC14A 能够在与 SN54LVC14A-SP 相同的条件下工作、并且我们会积极劝阻您不要将非航天级器件用于航天或高辐射环境应用。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、感谢您向我介绍这篇帖子。

    Nick、
    SN54LVC14A 的-SP 版本未通过工艺耐辐射。 Michael 指出、有些差异可能会改变性能和可靠性。

    我们有3个逻辑器件、它们对工艺进行了重大修改、以提高辐射性能。 许多逻辑系列本身只能获得大约10Krad TID 性能。
    这三个器件分别是 AC00、AC02和 AC14。 它们具有 SEL 改进、TID 性能应大于50k。
    请注意、这些仅适用于 AC 系列中的-SP 器件。
    此致、
    涉水