This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:对于 TXB0108、F @标称电压(最大值)(MHz)?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611703/txb0108-f-nom-voltage-max-mhz-for-txb0108

器件型号:TXB0108

您好!

TXB0108的频率@标称电压(最大值)(MHz)是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shanthi、
    与您的其他要求一样、电压转换器设计为在各种输入和输出电压下工作、因此没有"标称电压"。 我想、如果您想强制解决这个问题、我们可以选择最快的数据速率作为标称电压、但考虑到该器件可运行的宽电压范围、这将是相当任意的。

    逻辑电压转换器通常指的是数据速率、而不是模拟频率。 TXB0108具有各种可能的最大数据速率、具体取决于您在应用中使用它的电压。 例如、在3.3V 工作电压下、最大数据速率为100Mbps、这意味着基频为50MHz、但这并不能准确描述器件的带宽、因为100Mbps 的边沿比50MHz 正弦波快得多。 这种复杂性正是我们通常使用数据速率而不是频率的原因-了解数字转换器的模拟带宽并不是很有用。