This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245的 tpd @标称电压(最大值)(ns)是多少?

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611702/sn74lvc8t245-what-is-the-tpd-nom-voltage-max-ns-for-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245

您好!

SN74LVC8T245的 tpd @标称电压(最大值)(ns)是多少?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanthi、

    如果您打开此器件的数据表并查看开关特性表、您可以看到根据您的应用列出的 tPLH 和 tPHL 值非常多(TPD 定义为 tPLH 和 tPHL 中较大者)。 由于该器件设计为在各种输入和输出电压下运行、因此我们实际上没有"标称 电压"可供选择 TPD。 您能告诉我们您的应用吗?