This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于射频开关(16端口)逻辑的负电压电平转换器

Guru**** 2539670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/611034/negative-voltage-level-shifter-for-rf-switch-16-ports-logic

大家好、

我正在搜索一个逻辑电平转换器、该转换器能够将3、3V LVCMOS 逻辑转换为0V ->-3V 逻辑、适用于使用 HMC1084LC4作为射频开关的16个端口。 为了使16个端口同时切换、我想我还需要某种触发器、对吧?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本杰明,我不知道我们集团中有什么这样的事情。
    我将把这个帖子转移给我们的逻辑团队、他们可能知道一些事情。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    恐怕我们没有任何器件从正逻辑电压切换到负逻辑电压-市场上的大多数转换器使用相同的0V "低"电平、只需更改"高"电平即可。

    我看到了一些可以实现此级别更改 的分立式解决方案-我在该主题中建议了一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys、
    感谢您的回答。 我认为这正是我无论如何会做的事情。 使用 OPAMP 来相应地切换电平。

    此致

    Benjamin